最近都在学习PWM开关电源的设计,包括拓扑结构的选择,设计流程,主回路设计,控制电路设计,变压器方面的设计和测试方面的知识等等。感觉以前学的都是些皮毛,不够系统,也不够细致。现在慢慢向工程设计方向靠近,当然工程设计是一个庞大流程,各个方面都要去考虑,都要自己亲手设计电路,阅读每一块芯片,计算每一个参数,调试每一个模块。
所以近段时间学得比较辛苦些,不过还好这样可以锻炼自己的自学能力和思考能力,学到专业的知识,也算是苦中寻乐吧,经常这样安慰自己:想要有所突破,历经些痛苦是很正常的,虽然这条道路有点寂寞和坎坷,但是没关系,只要心地还是原来那个声音,就足够了。
废话少说,先来看看这个问题吧,解决问题才是当务之急。
问题是:推挽式PWM控制器,例如UC3825,soft-start是怎么回事?
来自TI FAE的Liang Sun率先给出了解答,他的答案是在芯片侧连一个电容,电源启启动时对电容缓慢充电,用电容上的电压作为REF,从而使得启动时输出电压波形平缓。当时也不太理解,之后翻阅了各种资料,细细 阅读,才得以理解。谢谢这位TI英雄,感谢您的帮助!问题链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/227.aspx
从中学到了很多控制IC的知识,通过这一芯片加深了对控制IC的理解,也学到很多开关电源控制方面的电路知识。在TI官网下载了这款芯片的文档,UC3825是一款高速的PWM控制器,保护电路包含带1V门槛的电流限制比较器,主要由高频振荡器,PWM比较器,限流比较器,过流比较器,基准电压源,故障锁存器,软启动电路,欠压锁定,PWM锁存器,输出驱动器等,它的内部结构图如下:
运用电路:8脚接了一个很小的电容,用于缓慢启动过程,这就是soft-start.
它的控制框图如下: