在BQ77915的规格书中,有UV的定义:1.2V~3V. 对于这个定义,我有几个问题:
- 1.2V~3V是不是一个UV区间?还是要预先设定某一个阈值做为UV的一个界限?比如设定2.5V,高于2.5V就不是UV,低于2.5V就是UV.
- 如何UV是一个区间1.2V~3V. 那么在这个区间内,就只能预充电,而低于1.2V,就认为电池死了,不能再充电了?
- 在一个4串的电池中,是不是有一个电池处于UV,BQ77915就会阻止电池组继续放电?
- 在一个4串的电池包处于shutdown的模式中,BQ77915为中心的BMS会消耗电池包多少电流? 如果以电芯2500mAh,自放电为零为例,可以放多长时间,直到电芯低于UV-1.2V. 或者有没有什么计算方法或者公式?
- 在预充电期间,会有均衡充电的功能吗?
- 在一个4串的电池包中,有一个电芯低于UV-1.2V,是不是这个电芯就不能预充电了?