我的REF2912输入是2.5V,输出总是坏,手册推荐的是不用加电容,可是我不加电容的话,输出完全不是1.25,我输入加了0.47uF的电容,输出是0.1uF的电容,可是好多个REF2912还是不行,输出1.3以下,有的输出甚至是0.5左右,是不是芯片是假的啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问,您TL431的输入电压是多少伏? 如果超过7V,建议采用5V供电给REF2912,看REF2912是否会损坏?
或者用示波器看看REF2912的输入电压,可能是TL431反应不够快。
如果您需要一个2.5V, 可以用TPS71525或者其他LDO来做.
补充一下,REF2912的输入输出电容都是必须的,建议输入0.47uF(或者更大), 输出10uF的陶瓷电容。
手册上没有说明REF2912必须要电容啊?
我现在的TL431输出没有发现问题,我的TL431输入是7V上的,差不多要到7.5V左右,但是输出2.5V没有发现有问题,现在我想尽量小的改动,能避免我的REF2912发生损坏,请问有没有什么办法?
我板子上有3.3V,我把3.3V直接输入给REF2912,然后输入电容不变依然是0.47uF,输出换成4.7uF的可以么?
您说我的TL431输入如果大于7V的话,建议我直接5V给REF2912,请问这是什么原因呢?我现在的板子已经出来了,我直接飞线接3.3V(1117-3.3输出)给REF2912可以么
采用3.3V输入也是可以的。
我建议采用稳定的5V输入,是担心TL431反应不够快造成的过压烧坏,如果你有3.3V,采用跳线连接当然也是没有问题的。如果有验证到稳定的3.3V或者5V供电就不会烧则是TL431电路的问题,如果仍然烧,则是REF2912的质量问题。如果是芯片质量问题,采用TL431就没有问题。
Datasheet的电路通常是简化的,对于REF2912的输入输出电容是需要的,输出换成4.7uF也是可以的。
后续您如果做样板,可以到TI网站上申请样片,这样就不用担心芯片质量的问题:
谢谢您的回答,到现在为止,不是所有的2912芯片都烧,只是烧了很多,也有正常工作的,但那时输出大多不是1.25,有的1.24,有的1.256多,您说的431反应不够快是不是担心2912的输入过大?也就是431没有很快的把电压从7.5V降到2.5V,从而损坏了2912?我的431的输出也有10uF的电容啊,难道不起作用么?
我的3.3V是1117-3.3输出的,我没有5V的电源,没跑5V的系统,您说的稳定的3.3V,我想应该1117-3.3可以吧,
431的输出有一个下掉的过程, 您需要先断开REF2912, 然后带一点假负载看看是否还是下掉,在应用中,采用431做regulation, 输出电容都是加到100uF, 所以需要确认这个下掉电压是是否是电容不够引起的。
其次如果REF2912输出异常,例如偏低,可能是烧掉了,也就是瞬间会产生一个大电流,会将2.5V的电压突然拉低一些。
在实验中你可以采用1117-3.3, 也可以采用外灌稳定电压的方法来测试。
那我试试飞线,从3.3V飞到2912的输入,并且增大输出电容到4.7uF,谢谢
你的REF2912是哪里买的, 电路看起来没有题呀 , 建议还是在TI网站上申请样片验证:
申请网站: www.ti.com.cn/.../buy.tsp
申请方法:www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
样片从上海这边发货,快的话2~3天就拿到。
电路你上面都有,电路很简单不容易出问题,因为你已经有3.3V供电了,担心是芯片质量问题.
如果你们后续量产需求比较大,可以找派睿要样片,但是派睿不支持小批量购买。通常小批量(不是整包装)可以在TI网站上申请免费样片(一般5Pcs), 或者找e络盟,TI的授权代理商只有e络盟支持小批量购买:
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
点击“+”看到电话联系。
TI判定芯片质量的标准是进货渠道,所以TI授权代理商处购买的芯片质量有保障。
我的REF2912输出接的是AD623的VREF引脚,这样用没问题吧?
先确认芯片质量,等派睿的芯片到后测试,在看。
你现有的芯片质量有问题。
我直接接AD623没问题么?这不就相当于REF2912没有负载了?
不接AD623没有问题,REF2912芯片是可以空载工作的.
刚刚看了一下AD623datasheet, 有一个问题您需要注意,AD623可是单双电源供电。如果您采用双电源供电,你就需要注意各个芯片的参考点电压。
确认REF2912质量的时候可以采用假负载(用电阻), 也可以空载,实际上这样直接就可以焊线测试您现有的芯片,但是需要注意的是需要用供电设备(DC Power)控制电压, 而不能采用硬开关等类似方式。