This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS2543 USB充电问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

你好!

我在一个项目中使用了TPS2543这款芯片制作一个USB充电的接口,由于要求在充电的时候能够进行USB通信,所以选择了其CDP模式进行工作,根据资料来看,在这中模式下能达到1.5A的充电电流。但是在测试中,给三星的S4充电的候怎么实验都达不到1A以上,最多900mA,请问一下,有没有什么好的技术建议呢??谢谢!

  • Hi Kang Zhang,

    1.请问充电源是什么?是插在笔记本上用现成的USB口还是使用电源供电?

    有可能笔记本端本身存在限流操作。先保证笔记本USB口有能力带载1.5A

    2. 请问此时的VBUS电压是多少?

    VBUS电压加上线损,如果低于5V或者更多,是可能会出现充电限流。

    谢谢。

  • 你好!谢谢你对我回答!

    1、充电电源是用一个DC/DC的芯片,可以输出2.5A,所以这里可以肯定电源处没有限制。

    2、嗯,我们的仪器检测出USB线中间的电压为4.8V,电流为900mA,而TPS2543的输出端是5.1V。

    3、目前主要是给三星S4手机充电

  • HI,FAE 你好,我在做车载DVD方案,用的TPS2543,也用的是CDP模式,16.9k与80.6k的限流电阻,DCDC输出可以到3A,我把USB输出提高到了5.3v,而且也是根据你们的参考设计做的原理图,可是测试苹果5S与小米3最多到1A,怎么也到不了5A,不知道为什么?

  • 是1.5A,写错了,不好意思。

  • Nicky,

    首先,小米和iphone5s默认的适配器的充电电流都是1A,正常情况下充电电流都是1A。小米3提供快充适配器,支持2A充电电流,但是分英伟达和高通版,情况可能会不一样,因为使用的充电方案应该是不一样的。

    Iphone5s在网上没看到能够使用更高电流进行充电的情况。

    所以您需要看手机是否支持CDP模式下的1.5A,有可能手机本身在设计的时候输入电流就限制在了1A,无论DCP或CDP。这种情况下,除非修改手机固件的充电寄存器设置,不然,光靠供电端进行改动并没有作用。

    小米3有人用2A其他品牌适配器,做到2A充电。

    您可以试试DCP模式下充电电流多少。

    Thanks.

  • 好的,谢谢,Amoeba的支持,非常感谢TI。

  • 用TPS2543对IPAD充电,测量 D+/D–端口上的电压是2.0V/2.7V,只能输出1A充电电流,不能输出2A

    怎么设置才能让D+/D-端口上的电压输出2.7/2.0V,输出充电电流2A

  • 理论上建议使用DCP_Auto模式,注意限流电阻的配置是否正确。

    切换的条件如下图,理论上是会实现先工作在Divider 1模式,如果充电电流持续增加,再工作在Divider 2 模式下,支持更高的充电电流。建议你实际测量测量VUSB的电流的具体值是不是真的是1A。

    另外也请注意如上面所说的VUSB的电压问题,VBUS电压过低会导致充电电流过低,因为现在手机平板大多会有输入电压动态调整功能。

    谢谢。

    Amoeba