This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24085充电问题,后级电路是LDO挂蓝牙模块

Other Parts Discussed in Thread: BQ24085, BQ24090

我使用的电池是120mAh的聚合物锂电池,用BQ24085充电,设置了输出电流为50mA。

1、BQ24085给锂电池充电,然后接LDO(tps78230)降到3.0V,给蓝牙模块供电。当电池耗光自保护后(电池内部MOS管关断),再给插上5V电源充电,发现两个指示灯同时亮,并且测到输出电压为1.6V左右,不能重新激活电池,所以无法给电池充电。

2、拔掉电池,插上5V电源,发现现象同上面描述一样,两个灯都亮并且输出1.6V。

3、去掉蓝牙模块,单留下充电IC和LDO,不接电池,插上5V电源后输出为2V到4.2V的方波。

4、蓝牙模块实际测试过,平均功耗在40uA以下,广播瞬间电流为24mA。

尝试着把蓝牙模块的广播关掉,进入睡眠状态,但是现象不变。

现在希望充电时能激活电池,电池不接时也能让模块工作,

这个应用场景是否能用BQ24085?

  • 1、BQ24085给锂电池充电,然后接LDO(tps78230)降到3.0V,给蓝牙模块供电。当电池耗光自保护后(电池内部MOS管关断),再给插上5V电源充电,发现两个指示灯同时亮,并且测到输出电压为1.6V左右,不能重新激活电池,所以无法给电池充电。

    R:如果要重新激活电池,有两个前提条件需要注意一下,第一是不能影响到电池插入检测的时序,第二如果LDO是直接接在电池上的,那么即使检测到电池了,需要排除预充的电流会被LDO消耗。对于前者 请参考datasheet给出的电池插入检测的波形,对于后者建议采用带有power path功能的电路。

  • 2、拔掉电池,插上5V电源,发现现象同上面描述一样,两个灯都亮并且输出1.6V。

    R:请参考datasheet中对于电池未插入是否会调整输出电压。有一些充电器是在电池不插入时也会在输出端有电压,如移动电话中紧急呼叫功能的实现;有一些是需要电池插入后充电器才开始在输出端有一个稳定电压的。请

  • 3、去掉蓝牙模块,单留下充电IC和LDO,不接电池,插上5V电源后输出为2V到4.2V的方波。

    R;参考datasheet给出的电池插入检测波形,你的描述看起来是这个battery insert detection的正常检测波形。

  • 4、蓝牙模块实际测试过,平均功耗在40uA以下,广播瞬间电流为24mA

    R:关于这个负载的描述,如果LDO直接连接在电池上,输入源5V适配器能够提供的电流应该大于设定的CC电流和蓝牙模块的峰值负载电流.此外LDo的最低工作电压需要保证在电池过放以后进行percharge时不会将percharge小涓流电流抽走。

    以上谢谢!

  • 根据你的整体需求,建议一定要使用power path功能的电路设计 ,LDO和蓝牙模块与电池分开,不要影响到芯片进行电池插入检测和进入过放时唤醒。此外5v的适配器要能够提供最足够的电流。以上谢谢!

  • 你好,如你描述的,因为LDO直接接在电池上,预充时会被LDO消耗掉。

    我尝试了一下,不接电池,在充电电路输出端直接接500欧的电阻做负载,指示状态为快冲状态,输出电压是2V-4.2V方波。接250欧电阻,指示状态为预充状态,输出电压为1.7V左右。是否是因为负载耗电过多导致?

    在手册上找到这条,是否有关

    另外,使用BQ24090是否可以边给系统供电边给电池充电?

    谢谢