我使用的电池是120mAh的聚合物锂电池,用BQ24085充电,设置了输出电流为50mA。
1、BQ24085给锂电池充电,然后接LDO(tps78230)降到3.0V,给蓝牙模块供电。当电池耗光自保护后(电池内部MOS管关断),再给插上5V电源充电,发现两个指示灯同时亮,并且测到输出电压为1.6V左右,不能重新激活电池,所以无法给电池充电。
2、拔掉电池,插上5V电源,发现现象同上面描述一样,两个灯都亮并且输出1.6V。
3、去掉蓝牙模块,单留下充电IC和LDO,不接电池,插上5V电源后输出为2V到4.2V的方波。
4、蓝牙模块实际测试过,平均功耗在40uA以下,广播瞬间电流为24mA。
尝试着把蓝牙模块的广播关掉,进入睡眠状态,但是现象不变。
现在希望充电时能激活电池,电池不接时也能让模块工作,
这个应用场景是否能用BQ24085?