问题描述:双电压输出,但只在单边接负载时,开关电源稳压性特别差,对于这种双电源输出的电路,是不是只能同时在两端接负载才不会影响电源的稳压性?
问题帖子链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/74031.aspx
解答问题的TI FAE: Frank 1
个人心得:
TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。
对于多路输出,就会引起负载调整率的问题,加反馈的调整的会比较好,不加反馈的会偏差,一般都是在不加反馈的输出端加一些负载,来保证电压的变化
在此,也可以参考一下电路的设计,这里主要是一个交叉调整率的问题