Other Parts Discussed in Thread: CC2530
想做一个15W左右的LED智能灯,使用CC2530单片机控制灯的亮度,但问题来了:
由于灯的外壳对体积有严格限制,开关电源装不下;要求对LED输出恒流电源的同时又要对3.3V的单片机供电。
所以找不到合适的解决方案了。求各位工程师大大给一点关于这方面的小体积电源解决方案的建议,谢谢了!
下面是我们选用的外壳。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
MCU供电可以取自主驱动变压器,取高点用线性稳压线路恒定,也就一个三极管和一个稳压管,点用不了多少地方
1.请问你的LED灯珠的配置是怎样的?
2.CC2530用于控制LED的亮度和开关,期望是哪种调光方式?
3. 是否有隔离的需求?
1. 灯珠配置大概是12个1W的LED;
2. PWM调光(或者有更好的方式麻烦给出);
3. 对隔离的需求不是刚性的。
谢谢老师!