我最近用LM3429做了一个LED驱动,当收音机放到旁边时,收到的信号就是一片空白杂音,在2米以外才能正常收音,请问各位高手如何解决辐射发射的干扰,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近用LM3429做了一个LED驱动,当收音机放到旁边时,收到的信号就是一片空白杂音,在2米以外才能正常收音,请问各位高手如何解决辐射发射的干扰,谢谢!
您好,
请问你这个LED驱动是车载的么?
如果功率比较大,建议使用较低的开关频率,可以降低辐射的同时保证效率。
如果对体积有要求,可以动态调节开关频率来避开当前的AM频带(是否收音机一个台都没有)
总关键和最重要的,优化PCB设计,包括线缆的隔离屏蔽。
我在LAYOUT的时候特别注意了电流环路,因为受板子形状的限制,难免环路面积会增加,在这个地方di/dt贼大,已经相当于一个天线,而且功率还很大,在MOSFET上已经增加了RCD电路,效果非常一般,只对尖峰有影响,对谐波几乎没有任何改变。另外,降低开关频率,效果几乎没有,增加开关频率,干扰还是很强。
我的工作频率从100K~1.6M都测试过,都没有明显的改善,在肖特基后面串了一个磁环,干扰到抑制了,但磁环形成涡流,烫的不行,无语。
请做以下实验:
1.LED电源不带负载情况如何? 带比较轻的负载,情况如何。
2.LED电源使用很短的线带电阻负载,情况如何?
3.对于肖特基的问题,你可以使用RC串联阻尼网络来吸收尖峰。
谢谢
你好,你可以试试降低电感的△B看看,谢谢。相当于采用大一些的磁芯,大的磁芯也会有利于散热,谢谢。