电路原理图如下,器件参数按照datasheet中的5V输出推荐的配置。
PCB布局如下,C65放在背面。
示波器使用 RIGOL:DS4014E (4Channel 100Mhz 2GSa/s);
测试方法:
1. 使用无源探头,X1衰减、DC耦合、1Mhz输入阻抗,测量C65两端的电压,空载时电压最大值约为5.241V,最小值约为5.025V,截图如下:
2. 使用无源探头,X1衰减、AC耦合、1Mhz输入阻抗,测量C65两端的电压,空载时电压最大值约为100mV,最小值约为-110mV。
这样的波动正常吗?还是我的测试方法有问题?