This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用bqEASY软件的问题

Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER

1、我使用bqEASY软件进行了2次学习,并且软件自动导出了dfi文件,接下来要怎么做呢,怎么进行批量生产呢?是否还要生成dffs文件?

2、导出dfi文件后,现在Max Error的值变为143%,而且容量值也不准确,这个是怎么回事呢?

现在碰到这两个问题,请TI员工帮忙解决下,谢谢了。我使用的是BQ20Z45-R1芯片。

  • 1、我使用bqEASY软件进行了2次学习,并且软件自动导出了dfi文件,接下来要怎么做呢,怎么进行批量生产呢?是否还要生成dffs文件?

    量产方式可以采用TI的bqMTester 工具和软件进行。

    如果可以自行编写烧录程序,可以采用dffs文件,转换成I2C指令,通过工具或者mcu烧录。

    另外,一些专业厂家的电池测试仪器也可以直接量产烧录。

    2、导出dfi文件后,现在Max Error的值变为143%,而且容量值也不准确,这个��怎么回事呢?

    您学习前的Qmax Cell 0 值是多少?实际的电池容量多少?

    Update Status 在完成充放电之后时候为= 06?

    另外 充放电过程中的log文件如果可以提供的话,可以方便分析。

    谢谢 

  • 电池实际容量是9000mAh,是3串2并的电池组,学习前Qmax Cell 0也是9000mAh。Update Status完成充放电之后为06。

  • 你的三颗电芯差异太大,

    其中Cell1,Cell3,容量明显小于cell2,在充电和放电过程中,提前到100% 和 0%

  • 你好,我的三颗电芯使用的是同样型号的,是串联在一起充放电的,但是每次cell2的电压和cell1和cell3的电压都不一致,那这个是什么原因呢?电芯的平衡功能也没起作用。

  • 从试验看,电量计检测到的电压偏差很大,

    排除故障可以从以下几方面着手

    1.确认三颗电芯的实际放电容量确实相近

    2.电芯串并连接都可靠并正常,连接线阻抗相近

    3.确认电量计测量的电压 电流经过校准

    另外,由于放电电流在波动,cell1和cell3电压会有跳变,但是cell2 检测的电压非常平滑,这个很奇怪。

    如果确认校准没有问题的话,从硬件上查看一下采样部分的电路有没有问题。

    电芯的被动均衡没有办法弥补电芯容量上的差异。

  • 非常感谢耐心的解答,接下来我就针对这几点检查下。