1、我使用bqEASY软件进行了2次学习,并且软件自动导出了dfi文件,接下来要怎么做呢,怎么进行批量生产呢?是否还要生成dffs文件?
2、导出dfi文件后,现在Max Error的值变为143%,而且容量值也不准确,这个是怎么回事呢?
现在碰到这两个问题,请TI员工帮忙解决下,谢谢了。我使用的是BQ20Z45-R1芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、我使用bqEASY软件进行了2次学习,并且软件自动导出了dfi文件,接下来要怎么做呢,怎么进行批量生产呢?是否还要生成dffs文件?
量产方式可以采用TI的bqMTester 工具和软件进行。
如果可以自行编写烧录程序,可以采用dffs文件,转换成I2C指令,通过工具或者mcu烧录。
另外,一些专业厂家的电池测试仪器也可以直接量产烧录。
2、导出dfi文件后,现在Max Error的值变为143%,而且容量值也不准确,这个��怎么回事呢?
您学习前的Qmax Cell 0 值是多少?实际的电池容量多少?
Update Status 在完成充放电之后时候为= 06?
另外 充放电过程中的log文件如果可以提供的话,可以方便分析。
谢谢