Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110
关于bq34z110的用途想必大家都是知道的,它是一看独立于电池串联配置之外工作的电量计解决方案,更为重要的是此解决方案支持铅酸的化学电池,而且应用的电压范围十分的宽,可以支持4V到64V的电池,功能十分强大。在使用的时候,我们可能也有许多像楼主 Qianfeng Wang1 一样的疑问,主要问题如下:我现在在用BQ34Z110PW检测铅酸蓄电池电压。我的电源电压为48V,充满电会有52到53V左右,我的放电电流大概在2到3A,有些时刻会出现10A的电流。我看了datasheet后面的电路有点不明白的地方:1.我的电压确定是比较高的电压了,那么VEN那个按钮是否还是要接,或者用什么固定的电路替代。2.那个RT1是做什么用的,我需要把RT1放在那里,检测谁的温度。帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/70658.aspx
感谢TI FAE: Mingmo (Mingwu Zhu) 的热情解答,指出了我们我们使用的BQ34Z110PW的一些疑惑,通过其解答,我们可以更加深入的了解BQ34Z110PW,对于其设计使用也就更加得心应手了。
下面我们一起来看看这些疑惑的地方,谈谈个人的一点感悟。如下图所示,是BQ34Z110PW的基本结构应用图。
注意上图中的圆圈中的VEM功能脚。VEN后面的按钮SW1 LED DISPLAY是用来控制LED显示的,按住SW1持续1到2秒,就会开启LED显示。
关于LED显示的配置如下图所示,设计的时候可以直接参考。
对于楼主提到的担心充电电压过高的问题,其实52到53V是完全没有问题的,如下图所示,BQ34Z110PW支持的电压范围可以达到64V,毫无压力的。
在这里,需要提一下的是,BQ34Z110PW是支持两线式的IIC与主机进行通讯的,有很多时候,都是可以通过IIC去现实远程通讯的。这里就如同楼主Qianfeng Wang1 提到的第二个问题:我用单片机通过I2C控制的话是否可以不接led,还有就是我用的是铅酸电池,因为一些原因不需要温度的话我是否可以去掉这个电阻。对于上述情况我该如何精简电路?
从Mingmo (Mingwu Zhu)的回答中,我们可以了解到:如果不需要LED显示的话,SW1就不需要了,Px引脚不用的话就接地VSS。如果不想接外部热敏电阻的话,可以不接,选择内部温度传感器,设置Pack Configuration register [TEMPS] = 0.
最后,关于BQ34Z110PW接口的问题,补充一下BQ34Z110PW包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z110 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。可谓功能强大,应用范围广泛。
从整个解决问题的过程看起来是十分的简单,但是,这个需要我们对BQ34Z110PW这个芯片的结构充分的了解,糊里糊涂的设计是会出大问题的,在这里,再次感谢TI的大力支持。