This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS610981: 34微安负载效率低

Part Number: TPS610981


输入2V,mode=0,测试PCB参考文档里面的布局,输出实测3.45V,文档里面显示是3.3V输出,不清楚正不正常。负载采用100K电阻,理论功耗是34uA/0.88(88%效率)。但是实际测得70uA,与文档出入较大。

  • Hi

        根据输入功率=输出功率/效率来计算是可以的, 但是从你提供的图片看,有可能电路寄生参数过大(包括输入输出导线)导致数据的偏差较大。

  • 电路寄生参数基本是可以排除的,如果把输入电源和输出电源直接短路,跳过小板子,3.3V,100K负载是能测得33uA左右。而且用1M电阻做负载的时候,是可以读得6uA左右的电流。电路非常简单,测量的导线只有几个cm,而且电流非常小.导线的几毫欧电阻和输出的100K电阻可以忽略。请问一下你们有地方可以测试吗?我想把板子发给你们帮忙测试一下。

  • 或者有官方的测试板可以购买或者借来对比一下么?

  • Hi

        最为准确的测试就是通过评估板测试获得,但是我这边没有评估板。

        美国E2E那边应该是有评估板,你可以发帖问一下测试情况: https://e2e.ti.com/

        或者你可以在官网购买评估板测试也是可以的。(没法借的,首先是我们没有。其次官网评估板只能是购买)。