Cr,Rr,Cac的参数该怎么计算?
看了很多技术手册找到了一条好像是计算Cr,Rr的公式,但是有点不明白特向各位前辈请教。
这是LM25017PDF里面计算Cr,Rr的公式:
这是LM2695PDF里计算Cr,Rr的公式:
问题:1.Ton的值是最大值还是什么?LM3150的值是多少?
2.25mv是波纹电压?△V这个也是波纹电压吗?
3.这两条公式那条对?还是都可以计算?
4.Cac好像两个PDF里面都没说,该怎么算?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cr,Rr,Cac的参数该怎么计算?
看了很多技术手册找到了一条好像是计算Cr,Rr的公式,但是有点不明白特向各位前辈请教。
这是LM25017PDF里面计算Cr,Rr的公式:
这是LM2695PDF里计算Cr,Rr的公式:
问题:1.Ton的值是最大值还是什么?LM3150的值是多少?
2.25mv是波纹电压?△V这个也是波纹电压吗?
3.这两条公式那条对?还是都可以计算?
4.Cac好像两个PDF里面都没说,该怎么算?
谢谢。
你好,1 用Ton 的最大值即根据Vin(min)算得的,
2 25mv是FB引脚需要的纹波电压,你也可以用30mv,都ok了
3 理论上两条公式基本相同
4 Cac可以选一个大于Cr的值
谢谢。
使用纹波注入的方式,请保证输出电容够大,足以吸收电流纹波。
你好,也不一定完全follow 公式,调试不正常时,可以适当调节下都没问题的,比如增大下Cac,谢谢。
我要求的波纹在30mV以下就行了,当然越小越好。
根据以下公式算出Rr,Cr,Cac
Ron=340K
VIN(min)=10V(这条公式所说的Vin是最大还是最小值?)
Ton=3400ns
Vin(min)=10V
Vout=8.4V
算出Rr=65.94K
下面的测试参数都是基于此前的计算,请指出上面计算有没有错误,谢谢。
表笔处理:(黄色表笔如下处理,蓝色表笔没有处理)
Cr=3.3nF
Cac=100nF
Rr=(56K+9.1k)没有接近65K的电阻只好串电阻。
波形如下:
放大后:
FB脚波形:
FB脚需要25mV的波纹,但是现在注入的波纹为68mV是否过大?是否会影响输出波纹?
这是到目前为止最小的波纹:
Cr=3.3nF
Cac=100nF
Rr=56K
你好,有一定抖动是正常的,你最好上传下你的SW波形到底有多严重,鉴于你的Cac这么大,jitter应该不会很严重的,请看一下输入电源的是否本身有脉动,谢谢。
你好,如果输入电压的问题,可以适当调快响应速度,谢谢。