This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

分箱充电机研制过程中突出问题汇总

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

我在做一款分箱充电机,现在讲一下我遇到的三个比较突出的问题,请TI的技术人员和广大电源同仁帮我分析一下问题出在哪了,从而找到解决方法。

充电机功率等级为15Kw,三相结构,150A/100V。

单相拓扑结构:前级采用Interleaved PFC,控制芯片选用UCC28070

后级用的移相全桥,控制芯片选用的UCC3895DW。

问题1:整机常温下运行长时间烤机没有出现故障,在装屏老化时,高温下出现比较严重的炸机现象,整屏8台模块并机满载运行,烤机30mins后到接近两个小时都曾炸过机,每次炸机少者3台损坏,多者7台,并且都是炸一相,相同位置的一相;

问题2:在质检做前级PFC单板调试时,较大面积的出现模块启动不了和MOS无输出驱动脉冲的故障,合同内有300个单板,大约有40+模块出现了这样的故障;

问题3:在整机做高温测试时,设定高温箱初始温度为50度,间隔两个小时逐渐提升设定温度,到56度时,模块开始出现反复自动重启现象,大约几秒或者十几秒就自动重启一次。

  • 问题1,因为是交错并联结构,每相模块两路MOS管大多数情况下只坏一路中的一个,整流桥大多数情况下也会损坏。

    问题2,在帮助质检人员修模块时发现模块在更换IC后,故障都会排除。最早时候怀疑是这批IC有问题。联系代理商,他们把损坏的IC带回去检测说IC损坏,但确实是正品,建议我们在调试过程中查找损坏原因。仔细询问质检调试人员,他说刚开始用的+12V辅助电源不太稳定,故障率比较高,后来更换辅助电源后就很少出现这样的故障了。

    另外在调试过程中,发现有的模块有输出驱动脉冲,但加上220V主电,还是启动不了,检查IC各管脚波形发现,SS脚位输出为零,其它脚位输出都正常,也不存在外围电路把SS脚电位拉低的情况。估计IC是局部损坏。更换IC后故障就解决了。这个问题怀疑是质检调试人员在调试时有错误操作,比如没有关掉+12V辅助电源就用烙铁更换SS脚外围贴片元器件。

    问题3,针对模块在高温下运行老是反复自重启,在论坛上查找原因,有说法是,UCC3895在高低温时会有移相角漂移,是其自身bug。但是不管是否是IC自身固有的问题,出了这种故障,即便模块不会损坏,也得找办法解决。

  • 实际情况是SS脚输出为低电平,模块启动不了。

  • 针对问题3,曾经怀疑是控制芯片在高低温时会出现移相角的漂移,但是对做过高温出现反复自动重启的模块测试,移相角能够保持,并未漂移。

  • 个人认为,你的电源散热做的不太好,风道估计设计不够合理,散热问题解决了,你所说的几个问题可能都解决了。