充电机功率等级为15Kw,三相结构,150A/100V。
单相拓扑结构:前级采用Interleaved PFC,控制芯片选用UCC28070;
后级用的移相全桥,控制芯片选用的UCC3895DW。
问题1:整机常温下运行长时间烤机没有出现故障,在装屏老化时,高温下出现比较严重的炸机现象,整屏8台模块并机满载运行,烤机30mins后到接近两个小时都曾炸过机,每次炸机少者3台损坏,多者7台,并且都是炸一相,相同位置的一相;
问题2:在质检做前级PFC单板调试时,较大面积的出现模块启动不了和MOS无输出驱动脉冲的故障,合同内有300个单板,大约有40+模块出现了这样的故障;
问题3:在整机做高温测试时,设定高温箱初始温度为50度,间隔两个小时逐渐提升设定温度,到56度时,模块开始出现反复自动重启现象,大约几秒或者十几秒就自动重启一次。