Part Number: TPS54202
你好,
1,我使用LTC4020IUHF电路,将24V输入(电流表显示输入给板子最大为1.8A))降压为VOUT(12V)给主板供电,VOUT同时通过TPS54202降压为3.3V给单片机供电(30mA),同时给锂电池(3s2p,10.8V,6400mAh)充电(充电电流最大1.5A),35℃高低温箱内环境下,电池起始电量0%,大概经过1小时后,充电到20%,电池电量开始下降,相当于是电池没有充电了,且电池给主板在供电,请问是啥原因。
2,请问TSP54202电路,是带轻负载的,只给单片机STC12LE5A60S2-35I供电,最大电流30mA,电感值我按照公司计算是400uH,我实际用的10uH,4.5A。是否是轻载引起电路不稳定,导致充电和烧坏MOS问题呢?
3,此外,有的时候在工作和充电过程中,有可能烧坏ltc4020的M2,M3,D5,D6,请问是啥原因?