This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54202: 轻负载如何选择电感参数?

Part Number: TPS54202


你好,

1,我使用LTC4020IUHF电路,将24V输入(电流表显示输入给板子最大为1.8A))降压为VOUT(12V)给主板供电,VOUT同时通过TPS54202降压为3.3V给单片机供电(30mA),同时给锂电池(3s2p,10.8V,6400mAh)充电(充电电流最大1.5A),35℃高低温箱内环境下,电池起始电量0%,大概经过1小时后,充电到20%,电池电量开始下降,相当于是电池没有充电了,且电池给主板在供电,请问是啥原因。

2,请问TSP54202电路,是带轻负载的,只给单片机STC12LE5A60S2-35I供电,最大电流30mA,电感值我按照公司计算是400uH,我实际用的10uH,4.5A。是否是轻载引起电路不稳定,导致充电和烧坏MOS问题呢?

3,此外,有的时候在工作和充电过程中,有可能烧坏ltc4020的M2,M3,D5,D6,请问是啥原因?

  • HI

        TPS54202 电感计算是按照其满载输出或者峰值输出来计算的,而不是按照轻载。轻载并不会引起输出异常。

        锂电池充电,是12V输入,确认一下这个时候的充电电路(你可以单独输入12V, 排除其他电路影响,来确认充电芯片的工作状态)。

         TLC4020损坏,确认一下其输入电压波形? 特别是启动瞬态。另外确认一下24V输入是否有热插拔或者硬开关之类的启动。

  • TPS54202输出3.3V,最大负载150mA,麻烦给出计算感值的公式和计算过程,谢谢。还有电容CIN,COUT取值是否合理?

  • Hi

        借助芯片官网的在线仿真webench即可确认电路。

        电感和输出电容的计算见datasheet 第15、16页, 输入电容参考datasheet推荐值即可。