Part Number: UCC2895
我在使用ucc2895进行IGBT的驱动芯片,目前设置的频率为8kHz,CT电容值为6.8nf,RT电阻为100kΩ,可以实现8kHz的功能,但是远低于ucc2895器件规格,请问这样使用对于器件会有影响吗,机理是什么?目前看功能是可以实现的,对于长期可靠性是否有影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这类芯片一般频率最低为50kHz左右,如果低于这个频率都是用SYNC同步获得,而不是RT/CT设置。
Hi
正常范围的Rt,Ct配置芯片内部会得到稳定的三角波以及恒定的频率,但是超出范围(不合适的Rt,Ct)会使得芯片内部频率的基准电流不稳定以及得到不规则的三角波,这样频率可能会出现不稳定。
所以一般都是外部稳定的SYNC或者恒定的第频率设置。