This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC2895: 最低频率设置问题

Part Number: UCC2895

我在使用ucc2895进行IGBT的驱动芯片,目前设置的频率为8kHz,CT电容值为6.8nf,RT电阻为100kΩ,可以实现8kHz的功能,但是远低于ucc2895器件规格,请问这样使用对于器件会有影响吗,机理是什么?目前看功能是可以实现的,对于长期可靠性是否有影响?

  • Hi

         这类芯片一般频率最低为50kHz左右,如果低于这个频率都是用SYNC同步获得,而不是RT/CT设置。

  • 感谢您的回复,但现在通过SYNC同步控制的话会涉及硬件改版以及软件修改,会影响进度。因此想确认下不能通过RT/CT设置低频率的主要原因是什么?是会导致器件失效吗?还是会影响可靠性?期待您的回复

  • Hi
       正常范围的Rt,Ct配置芯片内部会得到稳定的三角波以及恒定的频率,但是超出范围(不合适的Rt,Ct)会使得芯片内部频率的基准电流不稳定以及得到不规则的三角波,这样频率可能会出现不稳定。

       所以一般都是外部稳定的SYNC或者恒定的第频率设置。