嗨,T.I的FAE,您好!
如下图片为我针对BQ24171设计的原理图,麻烦帮忙审核一下是否正确,谢谢。
其中,我的电源输入规格为5V输出,单电池,电池电压为4.40V±0.05V,充电电流为2A±0.1A。
同时我想请教如下问题:
一、根据BQ24171规格书的介绍,预充电电流为快速充电电流的0.1倍,且Cold在0-10℃时,充电电流降为10-60℃充电电流的0.5倍,这个都是固定的参数,是否有其他方式可以在保证快速充电电流为2A的情况下,将预充电电流降低为0.08A,Cold在0-10℃时的充电电流降低为0.8A,如果有办法希望分享给我参考。
二、如果我的电池中自带一个热敏电阻,是否可以直接把TS脚拉到电池上,还是说TS脚并的热敏电阻也得保留?
三、BQ24171是否有电池防倒灌的保护?
四、System的作用是什么,按照如下原理图,System是直接接到电池的,这样做对吗?
五、如下原理图中的D103续流二极管的使用方式对吗?我使用的是一个1000V/2A快管
六、当有输入的时候,不接电池,LED灯是会一直闪烁吗?
以上谢谢,期待您的回复
原理图如下