Hi ti team,
客户在做物料承认测试的时候有几点问题需要确认下:
1、规格书写过流保护最大值为0.688A,但我们实测为1.15A,帮确认是否OK?
2、当过流、短路、过温保护时,FAULT脚会拉低,但取消保护后,输出正常,FAULT没有恢复拉高,这点是否OK?
3、规格书只管控13V-18V的上升时间,目前测试OK。但我司实际使用的是日本市场场景,用15V,测试了0V-15V上升时间为4.8ms,是否OK?
4、截图中的两种恢复FAULT的方法如何实现,实际使用时软件控制还是硬件控制?