Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM
bit reigster中VOK已经跳变为0,REST已经跳变为1,但是update 没有跳变。11.4 Common Problems Seen During the Learning Cycle中没有说明这种情况如何处理,请解惑。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bit reigster中VOK已经跳变为0,REST已经跳变为1,但是update 没有跳变。11.4 Common Problems Seen During the Learning Cycle中没有说明这种情况如何处理,请解惑。

您好,
能否分享下电池使用的 BQStudio log file、gg file和数据表?
我没有开启log记录,明天我会把生成的文件发您
好的。
另外数据表是指什么?
我们向工程师确认下哦。
此外,请问下贴和该问题是否重复或相似?
那个问题和这个还不太一样,那个问题也很奇怪,有可能是我参数设置问题
这是gg文件和log文件以及电池基本参数update error.zip,请您尽快转达给工程师,这个项目稍微有些着急
我使用的是TI官方的BQ34Z100EVM评估板,芯片是BQ34Z100-G1
您好,
log看起来没有问题。 有一点需要注意,该流程是在相当温暖的温度下完成的。 注意到整个测试过程中的温度大约为32摄氏度。 建议在完成学习周期时温度约为室温,因此约为20-25摄氏度。 建议您再次尝试完成学习周期,不过这次放电的速率会较低,大约为75mA。
好的,这次我会降低放电速率。当status卡在05时我尝试充电,status居然跳变到06,这是什么原因导致的呢?这是我画的流程图
有时,当完成学习周期时,放电后,电量计进行了内部Ra表计算,并正确完成了所有操作。 但是,电量计可能没有更新用户可见的Data Memory。 为电池充电会触发电量计更新Data Memory,这可能就是您在开始为电池充电时看到Update Status更改为6的原因。