Part Number: TPS61023
請問一下, 在設計 TPS61023 輸入 3.6 ~ 4.2V 時, 輸出保持在 5V 800mA, 測試時發現當輸入電壓從4.2V 下降時, 輸出也會隨著輸入電壓下降, 不會保持在 5V 這是什麼問題?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
建议确认如下:
1. 输入电容足够大,并尽量靠近电感输入端。
2. 功率电感饱和电流足够。
3. layout上功率回路尽量小。
HI
空载时,不应该存在电感饱和问题。
电路相对简单,你可以借助芯片官网的仿真软件webench 再确认下。
layout你是按照参考布局的。
空载能正常,说明芯片没有问题。
所以如果都没有问题是不可能的,只能逐个确认。