This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS61023: TPS61023 輸出電壓無法穩定

Part Number: TPS61023


請問一下,   在設計 TPS61023 輸入 3.6 ~ 4.2V  時,   輸出保持在 5V 800mA,    測試時發現當輸入電壓從4.2V 下降時,  輸出也會隨著輸入電壓下降, 不會保持在 5V 這是什麼問題? 

  • HI

        建议确认如下:

        1.  输入电容足够大,并尽量靠近电感输入端。

        2.  功率电感饱和电流足够。

        3.  layout上功率回路尽量小。

  • 感謝你的回覆,   我遇到的是空載時,  輸入 4.2V  正常可以升壓到 5V,     同樣的線路輸入 3.9V 時 ,    輸出只升到 4.5V,   電感已經確認過,  飽和電流不足 ,  IC 會燒掉!

    Layout 是參考建議的佈線!

  • HI

         空载时,不应该存在电感饱和问题。

         电路相对简单,你可以借助芯片官网的仿真软件webench 再确认下。

         layout你是按照参考布局的。

         空载能正常,说明芯片没有问题。

         所以如果都没有问题是不可能的,只能逐个确认。