Part Number: BQ34Z100-G1
大家好,现在本人对BQ34Z100-G1的使用有些疑问 请大家帮忙看下:
1 芯片采集48V以内的电池,看官方参考板设计采用很多芯片配合,可以去掉不,仅仅用BQ34Z100-G1设计是否可以;
2 BQ34Z100-G1设计如下图,帮忙看下是否有问题;
3 电池一个就是B+ B-,PACK-接哪里?
4 芯片11脚推荐接NTC-10K,这里检测温度吧 如果不用是不是可以悬空该引脚?
5 BQ34Z100-G1和GD单片机走I2C通讯,还需要接什么引脚吗?
6 我看1 3 其实是LED输出脚,这几个LED表示什么指示,不用接地可以吧