Part Number: BQ27542EVM
客户反馈几率性的存在部分参数更新,部分参数是默认值,
我们自己从库存的成品中,抽测了20台,发现有2台 FC Set%变成0的情况,

想咨询下,
1.通过GG文件更新参数,是否可能存在部分不成功的情况?客户反馈的是FCC(full charge capacity)没有更新,这个是可能是什么原因造成的?
2.图中FC SET%为0的情况,可能是哪种原因导致的,如何排查?
3.FC SET%为0,对客户正常使用是否有影响?
4.有些参数,比如lifetime/calibration相关的,有变化是正常的吧?
5.GG文件中,哪些参数是静态的,后续不会改变?哪些是动态的,后续可能会自动更新?
6.导入GG文件后,哪些参数我们需要检查,哪些可以忽略不用检查?