4相24V转15V80A的电源模块,通过更改FB1 反馈电阻,设置不同的输出电压,PWM会出现无规律的大小波现象,这种现象无论带载和空载都是一样,我们尝试更改反馈,设置不同的电压,发现在有些电压下,是可以稳定的,大部分的电压下回出现大小波现象,帮忙分析可能出现的问题是哪里?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
4相24V转15V80A的电源模块,通过更改FB1 反馈电阻,设置不同的输出电压,PWM会出现无规律的大小波现象,这种现象无论带载和空载都是一样,我们尝试更改反馈,设置不同的电压,发现在有些电压下,是可以稳定的,大部分的电压下回出现大小波现象,帮忙分析可能出现的问题是哪里?
看过反馈信号还是比较稳定的,主芯片的PWM相对稳定一些,从芯片的PWM出现大波比较严重。
HI
所以可能是layout的影响,从芯片comp脚的10pF电容是否尽量靠近comp脚?
COMP脚的补偿RC 是靠近主芯片放置的,从芯片COMP是没有电容的,这部分的走线是参照TI DEMO 设计的。layout看起来也没有啥问题。
通过多次测试有新的发现,当降压的占空比等于大于50%时,PWM就会出现大小波现象,小于50%的占空比就没有问题;因为我输入24V,当输出电压设置在12V以下就没有问题,大于12V以上就出现大小波现象,以前做单级BUCK,没有遇到过这种问题,多级的是否存在这种问题呢? 你们也可以用官方的DEMO TIDMB86 ,PMP31210REVB 测试验证一下。或者给与一些调试的建议
HI
按照参考设计,输入电压18~58V, 输入13.8V, 也就是18~27.6V时duty都是大于50%。
这个是TI的参考设计,没有评估板。 如果电路和layout都是参照这个做的,应该没有问题。
从芯片comp脚波形是稳定的吗?
从芯片的COMP 波形是稳定的,看起来比主芯片的杂讯要大一些,展开看是开关噪声。这个论坛怎么插入图片?我可以传些波形,您看看。
Hi
在低下的“插入”中可以贴图。
从上面的描述看,建议还是要确认layout。
Layout 怎么传给你们看呢?附件我传两张comp的波形你看看,第一张,占空比小于50%的情况,第二张占空比大于50%的情况。
layout 见如下图片控制部分4层板,1.顶层贴元件,2.地,3.两芯片之间的控制线,4.地,
comp走线及补偿RC放置的位置如下图高亮部分
FB反馈走线及电阻放置的位置,如下高亮部分,
2.功率部分的电感,MOS,电流取样电阻,滤波陶瓷电容在另外一块板上,两个板通过8mm的排针连接在一起,见下图,高亮部分为连接器位置,连接器分别为输入,驱动,GND,输出。
HI
电路没有问题,layout建议你也参考上述设计。
或者你在美国E2E上问一下:https://e2e.ti.com/
从波形上看不明显,所以只能怀疑layout,只是我这边没有详细layout信息或者要求。或者你在从芯片的comp脚增加一个10pF电容看看效果?
在从芯片的COMP增加一个电容的方法有试过,没有作用,通过观测COMP波形发现,在占空比大于50%时,COMP信号出现了一个无规律的低频波动,PWM抖动应该跟这个有关系。
Hi
确认一下CS/VOUT, 这个牵涉到芯片内部的谐波补偿,包括CS/VOUT走线的layout。