一:以下问题需要咨询.
平台:QCS8250 ( Android10 OS )
1.需要保证平台的USB_VBUS 不掉电 (之前项目上vbus会掉电)
2 . 实现DP 检测功能,释放的框图上有hpd1_gpio3、hdp2_gpio4 ,还有c2_cc1 , c2_cc2,这个是否可以通过cc来传递hpd信号
(平台默认是用cc引脚来检测,并传递hpd信号给平台)
3 . 此外这个pd ic 默认工作的流程框图是怎么样的,以上两点能否满足,是否需要定制PD 的FW
- 芯片上的i2c 和strap pin和flash 在PD 工作流程中扮演什么角色,有对应对应的android驱动吗
- 我们需要快速实现对应的功能,如果需要定制化开发,这个开发是怎么样。
二:以下是我们项目关于PD的设计