This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65987D: 芯片的应用问题

Part Number: TPS65987D


一:以下问题需要咨询.

平台:QCS8250 ( Android10 OS )

1.需要保证平台的USB_VBUS 不掉电 (之前项目上vbus会掉电)

2 .  实现DP 检测功能,释放的框图上有hpd1_gpio3hdp2_gpio4 ,还有c2_cc1 , c2_cc2,这个是否可以通过cc来传递hpd信号

(平台默认是用cc引脚来检测,并传递hpd信号给平台)

3 .  此外这个pd ic 默认工作的流程框图是怎么样的,以上两点能否满足,是否需要定制PD FW

 

  1. 芯片上的i2c strap pinflash PD 工作流程中扮演什么角色,有对应对应的android驱动吗
  2.  我们需要快速实现对应的功能,如果需要定制化开发,这个开发是怎么样。

 

二:以下是我们项目关于PD的设计