This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS5430: 12V转+/-5V应用中如何减小输出电压spike

Part Number: TPS5430


使用TPS5430设计了12V转+/-5V电压变换器,输出电压很准确,但是出现了500 kHz的spike,考虑为开关频率下寄生电感所引发,波形如下:

PCB layout如下:

电源板输出电容除220uF电解电容外,还并联了22uF和0.1uF的电容,在被供电的芯片周围也添加了多个0.1uF和6.8uF的电容。供电时,连接被供电PCB的导线大概2-3cm长。

目前PCB layout已无法更改,请问在使用该板子的前提下,如何能有效减小该尖峰spike?

谢谢!

  • HI

       将电路传上来看一下。

       有2点要确认,首先是PH脚layout, 另外就是补偿电路。

       另外后续建议你可以在输出增加一级LC, 电感采用磁珠,电容建议用10uF应该就可以的。

       估计需要修改layout,仅仅是调整补偿效果不一定会很好。

  • 电路如下;PH为8角;

    请问如果不做新的板子,如何把新增的LC焊到现在的板子上?另外请问补偿应该怎么做呀?

    谢谢

  • Hi

        你采用的是芯片内部补偿,输出采用的是220uF电容,只要ESR够大应该是没有问题的。

        输出不需要额外再增加22uF等陶瓷电容,这样会降低输出电容ESR.

        增加LC, 需要修改PCB的。

  • 感谢回复;

    但是我理解的是,输出电容ESR主要会影响由它产生的极点的位置,从而影响相位裕度,也会影响输出纹波大小;但是目前输出是稳定的,且没有观测到很大的纹波电压,只是有图示的大spike存在;因此感觉增加22uF电容对该spike尖峰没什么影响,反而能降低高频纹波电压?

    请问还有什么别的办法能减小spike吗?如果图示的PCB layout有问题,会导致spike,请问该如何修改?谢谢!

  • Hi

       上面提到需要注意PH脚的layout。 (关于layout , 建议你严格参考datasheet)。