使用TPS5430设计了12V转+/-5V电压变换器,输出电压很准确,但是出现了500 kHz的spike,考虑为开关频率下寄生电感所引发,波形如下:


PCB layout如下:

电源板输出电容除220uF电解电容外,还并联了22uF和0.1uF的电容,在被供电的芯片周围也添加了多个0.1uF和6.8uF的电容。供电时,连接被供电PCB的导线大概2-3cm长。
目前PCB layout已无法更改,请问在使用该板子的前提下,如何能有效减小该尖峰spike?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用TPS5430设计了12V转+/-5V电压变换器,输出电压很准确,但是出现了500 kHz的spike,考虑为开关频率下寄生电感所引发,波形如下:


PCB layout如下:

电源板输出电容除220uF电解电容外,还并联了22uF和0.1uF的电容,在被供电的芯片周围也添加了多个0.1uF和6.8uF的电容。供电时,连接被供电PCB的导线大概2-3cm长。
目前PCB layout已无法更改,请问在使用该板子的前提下,如何能有效减小该尖峰spike?
谢谢!
HI
将电路传上来看一下。
有2点要确认,首先是PH脚layout, 另外就是补偿电路。
另外后续建议你可以在输出增加一级LC, 电感采用磁珠,电容建议用10uF应该就可以的。
估计需要修改layout,仅仅是调整补偿效果不一定会很好。
Hi
你采用的是芯片内部补偿,输出采用的是220uF电容,只要ESR够大应该是没有问题的。
输出不需要额外再增加22uF等陶瓷电容,这样会降低输出电容ESR.
增加LC, 需要修改PCB的。