我用直流48V输入 四组LM3409HV驱动8窜LED,每组驱动2串LED, LED的Vf3.45 动态电阻根据计算0.3左右,每串LED 7颗 电流1A
那么webench设计就是48输入(600W开关电源) 24.15V,2A输出 设计如下:
这样参数默认出来的工作频率是1.006MHZ,为了减少发热我把频率定在400KHZ左右
原理图如下,其中画圈的元件的值都改成webench推荐的了,P-mos用的是webench推荐的SI7465dp
PWM的频率是50K
这样以后出来的电流在带上LED测只有150MA左右,电压也只有将近21V
VIN VCC之间的电容断电压是典型值6V左右,EN脚的波形是50KHZ的PWM波没错,但是我在与P-MOS相连的PGATE脚抓,但是是有一点点波形,占空比非常低,但是这个波形我的示波器读不出频率
问题现象就是 电流150MA左右,电压21V左右 ,P-GATE频率读不到而且不稳定
(我的led是之前用过的旧的,我也怀疑过是LED性能导致电流上不去,但是我用恒压恒流源测电流是可以到1A的)
请各位给分析分析,比较着急,谢谢了!