This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25792: 芯片在为电池充电时,无法同时让SYS LOAD工作。

Part Number: BQ25792


Hi E2E,

在采用BQ25792设计时,我们将ILIM设置为了2.5A,希望在为电池充电的同时SYS LOAD也能正常工作。

但是我们发现充电时电流全部流向电池了,SYS引脚只能提供很小的电流,导致系统不工作。

如下是原理图:

如果想要实现充电的同时SYS的负载也能工作,我们需要如何配置IC呢?PMID的工作原理不是很清楚,这样配置是否正确?