帖子题目:LED电源应该注意一些什么问题
具体问题:社区会员xuanwei zhu在2014年10月25日,在LED照明版块,对自己学习中工作中遇到的问题向社区专家提出相关疑问,
LED电源应该注意一些什么问题?
现在LED电源市场鱼龙混杂,有什么标准测试它的好坏?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/73438.aspx
积极参与的TI FAE:Frank 1 and Jason Shen
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我学到的东西现在总结如下:
Q: 现在LED电源市场鱼龙混杂,有什么标准测试它的好坏
A: 主要针对光,电,热,辐射,可靠性等性能测试,具体测试方法和标准你可以去网上搜索下,可以搜到一些资料。
电学方面:
驱动方式对整个等的寿命影响较大,有阻容降压的,电阻限流的,开关电源的。
采用开关电源恒流,并且使用好的电解电容会是高质量灯的一个选择。
光学方面:
色温,显色指数,流明效率是灯的几个指标,对于家用,暖色的等会更舒适一些。
整体上:好的驱动,好的灯珠,好的光学设计,好的结构散热设计,可以构成一个好的灯。
高亮LED
高亮LED
LED的大规模使用
LED
红绿蓝三色LED
LED
各式各样的LED