Other Parts Discussed in Thread: BQ2954, LM2576, UCC284, UCC281, LM2576HV
帖子题目:关于充电管理芯片bq2954的问题
具体问题:社区会员dake zhan在2013年8月11日,在电池管理板块针对TI的充电管理芯片LM2576提出了相关的疑问,请问用LM2576做12V转6V的电源,参考数据手册,电感落于68uH,47uH左右,我选用了47uH(但不清楚其额定电流)。
6V出来后还有后续稳压芯片分别做6v转5V,6v转3.3V;另外板子上还有另外一路12V转-5V。所有电源做在一块板上,主要负载是另外一块板,上面有运放电路(+5,-5),AD(5V),和CPLD(3.3V)等。
情况是这样的:
1)一开始-5V转换还没有实现,导致运放电路没有正常工作。这个时候可能负载比较小(?),+5V和+3.3V输出正常,AD和CPLD能正常工作。
2)后来修复了-5V输出,这个时候不接负载的话,各路转换电源都正常。接入负载后,运放能工作了,+5V输出正常,但+3.3V输出失效,具体表现为:
a.上电瞬间,+3.3V有输出,因为有指示灯亮,几秒种后+3.3V输出降为0V左右,同时,LM2576端电感开始鸣叫;
b.2576输出6V正常,6V转5V正常,唯独6V转3.3V没有输出。
分析下来可能原因:1)电感值或其额定电流不够;2)LM2576有问题。但为什么同一个输入源,+6V转+5V(使用UCC-381)工作,+6转+3.3V(使用AMS1117)就失效了呢?
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/30036.aspx
积极参与的TI FAE: Mike Lin
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ LM2576),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM2576是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q: 用LM2576做12V转6V的电源,参考数据手册,电感落于68uH,47uH左右,我选用了47uH(但不清楚其额定电流)。
6V出来后还有后续稳压芯片分别做6v转5V,6v转3.3V;另外板子上还有另外一路12V转-5V。所有电源做在一块板上,主要负载是另外一块板,上面有运放电路(+5,-5),AD(5V),和CPLD(3.3V)等。
情况是这样的:
1)一开始-5V转换还没有实现,导致运放电路没有正常工作。这个时候可能负载比较小(?),+5V和+3.3V输出正常,AD和CPLD能正常工作。
2)后来修复了-5V输出,这个时候不接负载的话,各路转换电源都正常。接入负载后,运放能工作了,+5V输出正常,但+3.3V输出失效,具体表现为:
a.上电瞬间,+3.3V有输出,因为有指示灯亮,几秒种后+3.3V输出降为0V左右,同时,LM2576端电感开始鸣叫;
b.2576输出6V正常,6V转5V正常,唯独6V转3.3V没有输出。
分析下来可能原因:1)电感值或其额定电流不够;2)LM2576有问题。但为什么同一个输入源,+6V转+5V(使用UCC-381)工作,+6转+3.3V(使用AMS1117)就失效了呢?
A:
板上的一片PCLD上电后会出现短路,导致电路工作不正常。电源这边没有问题。
MAX1847的原理图
LM2576ADJ的原理图
UCC284的原理图
UCC284原理图
UCC281原理图
UCC284-ADJ原理图
不同部分的原理图
AMS1117-3.3原理图
LM7810原理图
LM2576
LM2576 的参数
LM2576 与其他产品的比较
LM2576 功能图
LM2576 的曲线图
LM2576 典型应用图
LM2576 内部功能图
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数曲线
LM2576 相关参数曲线
LM2576 相关参数曲线
LM2576 相关参数曲线
LM2576 相关参数
LM2576 相关参数曲线