This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS563219A: 无输出电压

Part Number: TPS563219A


Hi sir

电路中使用TPS563219A发现,DC在刚开始上电时候输出电压正常,SW的波形如下图所示,测试时候是空载,但是SW的波形趋近与满载状态。工作一段时间之后(时间未定,可能几十秒或者几分钟),SW停止振荡,输出电压为0V。此时测试VIN 电压12V,VOUT电压0V,PG电压0V,EN电压6.5V,SS pin 电压4.5V,FB pin电压4.8V。

请帮忙分析是什么原因导致没有输出电压值。谢谢。

  • Hi

       输出为0V, 而FB通过输出的分压电阻得到的电压也应该是0V, 不应该是4.8V, 建议再确认下?

       芯片应该已经损坏了。

       电路相对简单,你可以用在线仿真webench再确认下电路,从上面的方波看开始还是很正常的。

       建议你做启动测试,在操作中确认下输入是否有严重过冲?

  • Hi Johnsin

    是的,看起来芯片已经损坏了,但是我更换新的芯片之后,还是会出现相同的问题。

    芯片的输入电压来自于稳压电源(Keysight 品牌),芯片输出端接电阻已经断开。多次监测输入电压没有任何的异常。

    看layout VFB引脚和EN引脚走线比较靠近,会不会VFB引脚收到干扰导致呢?因为电路相对简单,所以对这个layout有一定的怀疑。

    webench推荐电感值是3.3UH,但是由于电路作用于5G模组供电,所以电感选用4.7UH,留有一定的余量,请问这个是否合理?

    明天我会提供更多的测试波形。另外,样片购买渠道是立创商城。

    谢谢

  • 更换2.2UH和新的DCDC芯片测试。正常工作3min左右,输出电压为0.

    下图是异常时候的测试波形。

    上图是异常时候的SW波形

    上图是异常时候PG的波形

    上图是异常时候SS的波形。

  • Hi

        电感大小关系不是特别大,差别只是电感纹波电流有差异,电路最好性能是电感纹波电流是输出电流的0.2~0.4倍。

        如你所说,电路确实很简单,参考datasheet或者借助芯片官网的在线仿真都是可以的。

        从你给出的波形看,SW脚存在异常,代表这个时候的电流有异常的大,首先要确认功率电感饱和电流足够并且没有质量问题。如果电感没有问题,确实要确认layout, 反馈收到干扰导致电感工作异常到饱和是有可能的。所以建议严格参考datasheet上的layout。

  • Hi Johnsin

    就当前的情况,你们有什么建议吗?

    我尝试rework一些方式,但是没有明显的改善(增加了稳定工作的时间,长时间工作还是出现异常),如下是我采取的方式:

    方案一:cut off EN pin的走线,飞线到EN pin,如下图:

    方案二:更改输出电容的位置,使输出电容的GND距离芯片的GND引脚更近

    方案三:输出极向BST引脚增加一个二极管1N4148

  • Hi

        如上先确认电感,再对比评估版layout.

  • Hi 

    Thanks for your suggestion. 

    May I ask a question: What is the understanding of "This function is non-latch operation" mentioned in the datasheet?

    I have replaced the inductor, but the VOUT is still unstable. 

    And I tried to re-design the PCB trace, but the output was still unstable. see below picture:

    Perhaps I need to consider using other chips.

    Davy

    Thanks

  • HI

        TI的电源芯片电流保护模式普遍都是逐波限制,没有关断型(latch), datasheet提到,但是都没有详细描述。

        另外问一下,你芯片哪里买的?

  • 如果开始正常,工作一段时间异常,输出电流大吗?如果电路通规格书,重点查电感,查电感的饱和电流是多少,另外用手摸下电感,看是否发热厉害,注意防止烫伤。然后查下相关电容的类型,看是否是X7R或X5R,以及电容的耐压,关键电容更换一下看下

  • 再提供3个测试方法,1,将芯片电源输入串一个自恢复保险丝,然后接一个12V的TVS到地,排除输入电压传入干扰,2是再输出电源脚上串一个肖特基,之后接一个较大容量的电解电容,如220-470UF,3是换更大饱和电流的电感,是你需求电流的一倍,另外确认一下,是否不接负载就一定不会损坏芯片?如果是这样,大概率是电感饱和电流小了,导致电感失去感抗,所以芯片会坏。

  • 电感下面不要铺铜,将电感引脚换高一些,排除电感引脚和接地之间问题

  • Hi Johnsin

    谢谢你的解答。

    芯片购买自立创商城,PCB板是嘉立创打样的。

    Thanks

    Davy

  • Hi bro

    首先感谢你的支持,下边回复你提到的几个疑问:

    1. DCDC小板刚开始工作正常,工作一段时间SW波形出现不稳定。芯片规格书提到,芯片在任何情况下都是工作在CCM模式,但是当输出不稳定的时候,这个时候的SW波形有些类似于PFM模式,电感震荡是一段一段的波形。波形没有留图,明天提供。不稳定现象和负载无关,测试0ma,100ma,500ma,1000ma都会出现不稳定现象,期间电感不发烫,IC表面温度也正常。电容耐压值确认过正确,更换过电解电容,稳定时间有一定的延长,但是问题没有解决。陶瓷电容使用的是X5R规格。

    2

     2.1 电源使用的是Keysight品牌,使用15CM粗导线直接连接电源接线柱。示波器测试输出电源稳定无噪声;我手上的PTC 的规格不合适,没有搭建电路测试;

     2.2 此方式还没有测试,但是我之前尝试过在SW引脚并联肖特基到GND,无效果;也尝试过使用1N4148连接VOUT和BST引脚,无效果;

     2.3 已购买饱和电流9A的电感,预计后天收到样品后测试,然后给你反馈结果;我重新绘制的PCB板再没有出现过损坏芯片的情况,但是输出不稳定;

    3. 当前的PCB板电感下方是挖空的。

    Thanks

    Davy

  • Hi

        芯片,你可以在TI官网申请免费样片,如果库存没有,建议小批量购买。或者找你们长期合作的渠道商购买,这样才有质量包装。

        当电路,layout都确认后,其实最先应该确认的是芯片。