Hi sir
电路中使用TPS563219A发现,DC在刚开始上电时候输出电压正常,SW的波形如下图所示,测试时候是空载,但是SW的波形趋近与满载状态。工作一段时间之后(时间未定,可能几十秒或者几分钟),SW停止振荡,输出电压为0V。此时测试VIN 电压12V,VOUT电压0V,PG电压0V,EN电压6.5V,SS pin 电压4.5V,FB pin电压4.8V。
请帮忙分析是什么原因导致没有输出电压值。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi sir
电路中使用TPS563219A发现,DC在刚开始上电时候输出电压正常,SW的波形如下图所示,测试时候是空载,但是SW的波形趋近与满载状态。工作一段时间之后(时间未定,可能几十秒或者几分钟),SW停止振荡,输出电压为0V。此时测试VIN 电压12V,VOUT电压0V,PG电压0V,EN电压6.5V,SS pin 电压4.5V,FB pin电压4.8V。
请帮忙分析是什么原因导致没有输出电压值。谢谢。
Hi
输出为0V, 而FB通过输出的分压电阻得到的电压也应该是0V, 不应该是4.8V, 建议再确认下?
芯片应该已经损坏了。
电路相对简单,你可以用在线仿真webench再确认下电路,从上面的方波看开始还是很正常的。
建议你做启动测试,在操作中确认下输入是否有严重过冲?
Hi Johnsin
是的,看起来芯片已经损坏了,但是我更换新的芯片之后,还是会出现相同的问题。
芯片的输入电压来自于稳压电源(Keysight 品牌),芯片输出端接电阻已经断开。多次监测输入电压没有任何的异常。
看layout VFB引脚和EN引脚走线比较靠近,会不会VFB引脚收到干扰导致呢?因为电路相对简单,所以对这个layout有一定的怀疑。
webench推荐电感值是3.3UH,但是由于电路作用于5G模组供电,所以电感选用4.7UH,留有一定的余量,请问这个是否合理?
明天我会提供更多的测试波形。另外,样片购买渠道是立创商城。
谢谢
Hi
电感大小关系不是特别大,差别只是电感纹波电流有差异,电路最好性能是电感纹波电流是输出电流的0.2~0.4倍。
如你所说,电路确实很简单,参考datasheet或者借助芯片官网的在线仿真都是可以的。
从你给出的波形看,SW脚存在异常,代表这个时候的电流有异常的大,首先要确认功率电感饱和电流足够并且没有质量问题。如果电感没有问题,确实要确认layout, 反馈收到干扰导致电感工作异常到饱和是有可能的。所以建议严格参考datasheet上的layout。
Hi
Thanks for your suggestion.
May I ask a question: What is the understanding of "This function is non-latch operation" mentioned in the datasheet?
I have replaced the inductor, but the VOUT is still unstable.
And I tried to re-design the PCB trace, but the output was still unstable. see below picture:
Perhaps I need to consider using other chips.
Davy
Thanks
HI
TI的电源芯片电流保护模式普遍都是逐波限制,没有关断型(latch), datasheet提到,但是都没有详细描述。
另外问一下,你芯片哪里买的?
Hi bro
首先感谢你的支持,下边回复你提到的几个疑问:
1. DCDC小板刚开始工作正常,工作一段时间SW波形出现不稳定。芯片规格书提到,芯片在任何情况下都是工作在CCM模式,但是当输出不稳定的时候,这个时候的SW波形有些类似于PFM模式,电感震荡是一段一段的波形。波形没有留图,明天提供。不稳定现象和负载无关,测试0ma,100ma,500ma,1000ma都会出现不稳定现象,期间电感不发烫,IC表面温度也正常。电容耐压值确认过正确,更换过电解电容,稳定时间有一定的延长,但是问题没有解决。陶瓷电容使用的是X5R规格。
2
2.1 电源使用的是Keysight品牌,使用15CM粗导线直接连接电源接线柱。示波器测试输出电源稳定无噪声;我手上的PTC 的规格不合适,没有搭建电路测试;
2.2 此方式还没有测试,但是我之前尝试过在SW引脚并联肖特基到GND,无效果;也尝试过使用1N4148连接VOUT和BST引脚,无效果;
2.3 已购买饱和电流9A的电感,预计后天收到样品后测试,然后给你反馈结果;我重新绘制的PCB板再没有出现过损坏芯片的情况,但是输出不稳定;
3. 当前的PCB板电感下方是挖空的。
Thanks
Davy
Hi
芯片,你可以在TI官网申请免费样片,如果库存没有,建议小批量购买。或者找你们长期合作的渠道商购买,这样才有质量包装。
当电路,layout都确认后,其实最先应该确认的是芯片。