Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25570EVM-206
楼主zsh 在使用bq25570设计太阳能供电电源的时候,对bq25570功能以及如何使用不太明白,故发帖求助:请问各位,bq25570供电机制是什么样的,在有太阳能接入的时候,电池还给负载供电吗?在没有太阳的时候,电池给负载供电也是通过vout?电池充满后,在有太阳能的情况下,电池也给负载供电?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/59421.aspx
TI FAE: Jacky Wang(QD) 解答了楼主的问题:供电机制是:光伏或热电等能量输入->Boost升压/电池充电->Buck降压给系统供电。在有太阳能接入的时候,电池还给负载供电吗?--电池电压没有充到VBAT_OV时,电池是不供电的。在没有太阳的时候,电池给负载供电也是通过vout?--是的。电池充满后,在有太阳能的情况下,电池也给负载供电?--是的,电池充满后,Boost Charger会Disable。
我们再来看看楼主的另外几个关于bq25570的问题:1.有太阳能的时候,电池也充到VBAT_OV,是共同供电吗?2.没有太阳能的时候,电池不管冲没冲到VBAT_OV,都是由电池给负载供电?3.这里的mppt采用的哪种算法?
对于楼主的问题,我们来看看TI 的技术人员是如何回答的:1.有太阳能的时候,电池也充到VBAT_OV,是共同供电吗?2.没有太阳能的时候,电池不管冲没冲到VBAT_OV,都是由电池给负载供电?---是共同供电的,VBAT和VSTOR引脚之间是通过一个P_MOSFET连接的,只要VBAT电压高于电池UVP阈值(~2.0V),P_MOSFET就是导通的,VBAT=VSTOR。
3.这里的mppt采用的哪种算法?---对大多数太阳能电池板来讲,最大功率点MPP一般会对应一个相同的开路电压的百分比,通过设定VOC_SAMP引脚的分压电阻进行设置。
对于这个问题,我们还可以参考TI的技术文档,如下图所示:
我们接着来学习下楼主的另外一个问题:VBAT_OK是根据VBAT_OK_HYST和VBAT_OK_PROG来判断的?
对于这个问题,TI技术人员的回答是:是的,分别设定VBAT_OK的回差电压和阈值。
此外,楼主也问到了对于bq25570仿真的方面的问题:,我找不到这个ic,怎么检索它,我用的orcad capture ,不怎么会改,太阳能那一块的电流大小,实际仿真用时间,这个要是不好,教我怎么从webench找到这个芯片,我自己再去看看,谢谢~
TI的技术人员也给出了相应的建议:Webench目前还不支持它,其实你仿真这个的意义也不是太大,如果需要评估,建议直接申请评估板测试比较直观一些。
以上就是对于楼主使用bq25570供电问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么bq25570究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用bq25570来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下bq25570这款芯片的详细功能,如下图所示,是bq25570的封装结构图:
关于bq25570的封装,其实就是很简单的QFN 20PIN的结构,整体的设计相对简单一些,下面我们来看看bq25570的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到bq25570支持各种电池,系统的兼容性比较好。最大的充电电流为0.1A.开关频率为1MHZ,了解了bq25570的这些参数,这个对我们的设计就简单多了.在这里需要大概的说明一下bq25570:bq25570 是一款高集成能量采集毫微功耗管理解决方案,此解决方案非常适合于满足超低功耗应用的特别需要。 本产品专门用于高效获取和管理从诸如光伏(太阳能)或热电发电机等各种不同直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电力。 bq25570 是第一款执行高效升压充电器的此类器件,此充电器具有针对无线传感器网络 (WSN) 等,对功率和运转有严格要求的产品和系统的毫微功耗降压转换器。 bq25570 的设计始于只需要微瓦电力即可开始工作的直流/直流升压转换器/充电器。 一旦启动,升压充电器能够有效地从诸如热电发电机 (TEG) 或单节或双节太阳能电池板的低压输出采集器中提取能量。 升压转换器能够在 VIN 低至 330mV 时启动,并且一旦启动,能够在 VIN 低至 100mV 时持续采集能量。
对于bq25570的主要应用说了这么多,下面我们再看看bq25570的典型的应用电路图,如下所示:
关于bq25570的设计我们来看看TI推荐的参数吧,如下图所示:
关于bq25570的参数,这里需要重点说明一下内置MOSFET的参数,我们在实际的使用中一定要注意,不要超过MOSFET的降额,如下图所示:
再就是功率电感的选择问题了,boost模式的功率电感的选择可以直接参考下面的表格:
主要就是要求电容的漏电流一定要小。那么对于输出电容有什么要求呢,如下图所示:
如上图所示,输出电容的容量最好是22uF以上了。
最后我们来学习下bq25570的几种应用电路:Typical Solar Application Circuit。
Typical TEG Application Circuit 如下所示:
. Typical Externally Set MPPT Application Circuit 如下所示:
Typical VBAT_OK Disabled Application Circuit 如下所示:
以上就是关于bq25570供电问题学习的分析学习,以及使用于bq25570设计电路需要注意的一些问题,还有几种典型的应用电路与大家分享一下。