在这个帖子中作者的疑问为:我做的是一个20W的反激电源。片子的供电电压16V,PWM输出频率150KHz。烤机后发现片子温升有55度。后来把MOS管去掉,PWM脚接个10k的电阻,温升也有40度,测得工作电流20mA。不知道是我的电路参数有问题,还是SOIC-8封装的UC2845本身就有这么大的功耗?
帖子的链接为:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/51829.aspx
解答问题的TI FAE为: Neil Li
在这个帖子中作者的设计电路原理图如下
在这个帖子中坛友wei wang一句个人的经验对其解答:看你用的是2845,最大占空比是50%,你用的工作频率是150K,那么震荡频率就是300K,这么高的震荡频率用的电流肯定要大一些,温升必然要高,所以建议如下:1、适当降低一下供电电压,比如供电为12V供电。2、PCB上在地线或电源线适当增加敷铜,加强散热能力。
TI FAE 也给出了解答:
即使按照16V输入 20mA的工作电流计算,温升也不至于40℃。建议对芯片散热上做些文章。增加/增厚一些散热铺铜。
在这个坛友的帮助下,作者的问题有所改变
在这个帖子中,通过分析作者的问题和坛友及TI FAE对问题的解答,从中可以得到他们的经验,为我以后电源的设计调试问题减少了疑惑和不必要的问题