This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于LM3405驱动两个1W的LED的问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3405, BQ2954, LM3405A

 

帖子题目:关于LM3405驱动两个1W的LED的问题

具体问题:社区会员bob peng在2014年11月17日,在LED照明板块针对TI的充电管理芯片BQ2954提出了相关的疑问,请问请教各位高手,使用LM3405,在输入只有4.5~5V的情况下,能驱动两个串联的1W LED吗,每个LED的压降为3.2V左右,每个LED的电流在350ma左右,串联的话就是6.4V,700ma,如果能驱动的话,请问是使用datasheet上的哪个电路例子呢?我每个都试了一下,好像都驱动不了,上电后两个LED闪一下就不亮了

 

 

帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/75032.aspx

 

积极参与的TI FAE:Victor Chen

 

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ LM3405),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM3405是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:

我的电源并不是电池,是外部的4.5~5V直流电,LED是串联的,因为我看应用文档AN1685,上面写着LM3405可被配置为升压转换电路,3V~22V都能支持,能驱动3个串联的LED,但是我使用该电路却没办法驱动我两个串联的LED。

A:

LM3405/05A都只能做降压,最大的占空比是94%, AN1685是这样写的。

  • LM3405用于LED供电的1.6MHZ 1A恒流降压稳压器

    LM3405的具体参数

    LM3405的典型应用

    LM3405 集成在一起 1A 电源开关,是开关设计,以提供简单、 高效率的解决方案驱动高功率 Led 的降压变换器的电流模式控制。与 0.205V 参考电压反馈控制,尽量减少功耗,外部电阻器设置当前所需的驾驶各种类型的 Led。至 1.6 MHz,允许小的表面贴装电感器和电容器用于内部设定开关频率。LM3405 利用电流模式控制和内部补偿在种类繁多的操作条件提供易用性和可预测的、 高性能的规范。其他功能还包括用户访问 EN/点心 pin 来启用和 PWM 调光的 Led、 过热关机、 由周期电流限制和过流保护。

  • 下面将为大家介绍下关于LM3405A的一些评估模块和开发板还有参考设计,希望对大家的设计能有一定的帮助,帮助大家能在更多的设计中,使用TI的芯片,这样以后设计人员和开发人员就不需要再去一个网站一个网站的去找资料啦,直接在TI可以找到你想要的一切。

  • 第二个介绍的是,LM3405AXMY - 具有 eMSOP 封装的 1.6 MHz、1A 恒流降压 LED 驱动器 EVM,LM3405A 是一个 1A 恒流的 LED 驱动器设计为驱动高功率 Led 提供简单的高效率的解决方案。与 0.205V 参考电压反馈控制,尽量减少功耗,外部电阻器设置当前所需的驾驶各种类型的 Led。至 1.6 MHz,允许小的表面贴装电感器和电容器用于内部设定开关频率。LM3405A 利用电流模式控制和内部补偿在种类繁多的操作条件提供易用性和可预测的、 高性能的规范。与最高输入电压的 22V,它可以驱动达 5 高亮度 Led 在 1A 正向电流随单 LED 正向电压的大约 3.7 v 系列中。其他功能还包括用户访问 EN/点心 pin 来启用和 PWM 调光的 Led、 过热关机、 由周期电流限制和过流保护。

  • 5、 具有内部补偿的 1.6MHz、1A 恒流降压 LED 驱动器评估模块 (采用小型 SOT-23 封装)
    经营范围为 3V 至 22V 的 VIN
    驱动器达 5 高亮度 Led 系列在 1A 中
    薄薄的 SOT23 6 包
    1.6 MHz 开关频率
    EN/点心输入启用和 PWM 调光的发光二极管
    300mΩ NMOS 开关
    40nA 关闭当前的 VIN = 5V
    内部补偿电流模式控制
    通过周期电流限制
    输入的电压 UVLO
    过电流保护
    过热关机

  • LM3405A LED 驱动程序已被用于这种设计。这是当前的模式控制降压型开关调节器设计,以提供简单、 高效率的解决方案驱动高功率 Led (典型的 Vf = 3.8V)。与 0.205V 参考电压反馈控制,尽量减少功耗,外部电阻器设置当前所需的驾驶各种类型的 Led。LM3405A 使用内部补偿在种类繁多的操作条件提供易用性和可预测的、 高性能的规范。其他功能还包括用户访问 EN/点心 pin 来启用和 PWM 调光的 Led、 过热关机、 由周期电流限制和过流保护。

  • 随着高亮度 LED 技术的进步,Led 迅速演变成为共同为一般照明光源。发光二极管被认为是较长的寿命,降低能源消费光源而无需在荧光灯中的有毒物质。这种设计是 MR16 形式因素,LED 灯泡取代卤素灯泡的例子。它是能够提供 600mA 的恒定电流要开车从一 12V 交流电源的高亮度发光二极管。由于 (从 3VDC 到 20VDC) LM3405A 宽工作电压范围内,一个非常小的输入的电容可以保持连续运行。开关频率是内部设定为 1.6 MHz,允许使用极小的表面贴装电感,贴片电容。所有这些因素帮助挤压 pcb 板适合 MR16 形式因素的严格的空间约束的总体尺寸,这使得 LM3405A 的最佳的 LED 驱动程序,此应用程序。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。