Other Parts Discussed in Thread: LM3405, BQ2954, LM3405A
帖子题目:关于LM3405驱动两个1W的LED的问题
具体问题:社区会员bob peng在2014年11月17日,在LED照明板块针对TI的充电管理芯片BQ2954提出了相关的疑问,请问请教各位高手,使用LM3405,在输入只有4.5~5V的情况下,能驱动两个串联的1W LED吗,每个LED的压降为3.2V左右,每个LED的电流在350ma左右,串联的话就是6.4V,700ma,如果能驱动的话,请问是使用datasheet上的哪个电路例子呢?我每个都试了一下,好像都驱动不了,上电后两个LED闪一下就不亮了
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/led_lighting/f/76/t/75032.aspx
积极参与的TI FAE:Victor Chen
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(www.ti.com.cn/.../ LM3405),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM3405是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q:
我的电源并不是电池,是外部的4.5~5V直流电,LED是串联的,因为我看应用文档AN1685,上面写着LM3405可被配置为升压转换电路,3V~22V都能支持,能驱动3个串联的LED,但是我使用该电路却没办法驱动我两个串联的LED。
A:
LM3405/05A都只能做降压,最大的占空比是94%, AN1685是这样写的。