This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116: 如何降低过流阈值和额定电流的比例?

Part Number: LM5116

按照官方的仿真,输入30-65V,输出24V5A. 推荐的采样电阻是10毫欧

目前的问题是,过流保护的阈值比额定电流高太多, 额定5A的输出,  如果使用推荐10毫欧的采样电阻,过流保护基本上在10A以上. 后续线路发热严重,有烧毁的风险.

我改为了15毫欧采样, 额定的时候只能输出4A, 过流7A多.

目前电路在达到过流保护之前, 基本上是恒功率输出的, 比如24V4A, 20V5A,18V5.5A,15V6.6A 直到过流保护7A左右就变成了接近恒流输出的状态, 到达短路保护的时候, 依然是这个电流. 

过流恒功率输出,短路按照过流的阈值基本恒流输出, 这样的输出状态是不是理想的状态.  

不需要专门的恒流输出的功能, 如何降低过流阈值和额定值的比例, 比如额定5A,过流的阈值在6A或者7A左右.