Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, BQ2954, TPS40054, TPS40057
帖子题目:关于40055低压保护的问题。为何做不到启动电压是8V,我的板子最低启动电压要10V才开始工作。
具体问题:社区会员GUANG WEN HE在2013年9月8日,在电源管理板块针对TI的充电管理芯片tps40055提出了相关的疑问,请问Rt=820K,Rkff=270K,1脚和3脚之间的电阻是330K。输出电压5V15A,12V输入5V输出满载效率94%。就是启动电压问题无法解决。请各位老大帮忙分析,谢谢!
帖子链接:
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/44935.aspx
积极参与的TI FAE:Johnsin Tao
从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(http://www.ti.com.cn/product/cn/BQ2954),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) BQ2954是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,
Q:
Rt=820K,Rkff=270K,1脚和3脚之间的电阻是330K。输出电压5V15A,12V输入5V输出满载效率94%。就是启动电压问题无法解决。请各位老大帮忙分析,谢谢!
A:
按照datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps40055.pdf 第七页的公式计算,Rkff=221.5kohm, 可以取220kohm.
同时注意layout, 在尽量靠近Vin脚处layout一个10uF陶瓷电容稳压,2个至少22uF的陶瓷电容layout靠近MOS输入端,以及输入的储能电容330uF*2, 这些都是为了在瞬态变化时尽量稳定输入电压,使其能在Vin=8V时工作(防止电压被拉低)。
另外在datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps40055.pdf第十页有提供欠压保护的迟滞设计,也可以用来解决设计较为低的输入电压。