LM5122无升压,输出低于输入,输入时电流不停跳动0-2A之间,设计是采用LM5122四相升压19V输出25A,8-18V输入,参考了TI四相升压24V输出,只更换了电感换成了SER2010 2.2uH,原来为4.4uH。附件原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
LM5122无升压,输出低于输入,输入时电流不停跳动0-2A之间,设计是采用LM5122四相升压19V输出25A,8-18V输入,参考了TI四相升压24V输出,只更换了电感换成了SER2010 2.2uH,原来为4.4uH。附件原理图。
我想请问下你们这个方案至少需要多少输入,输出电容呢?输出我用了6个330UF,输入3个330UF+8个680UF,电容是否够了呢?一相也无法工作,输入14V,输出只有13.5v了。
我想请问下你们这个方案至少需要多少输入,输出电容呢?输出我用了6个330UF,输入3个330UF+8个680UF,电容是否够了呢?一相也无法工作,输入14V,输出只有13.5v了。
你好,请检查是否满足启动条件,看一下SW脚波形是否有PWM波形。
你的电容太多了,你先用小的一个100uf左右电容试试。
你好, 这颗芯片支持webench 仿真,你可以使用webench仿真一下来校验你的设计,简单方便,谢谢。
已经可以正常工作了,不过电容还少了!5600uF14V以下时电流明显不足,会出现电流闪动0-260mA左右,应该需要10000UF以上电容。请各位师傅指教是不是这样,电容补偿。
麻烦看下我原理图闭环那是有问题,看data脑袋都被转晕了,没看懂一些参数是怎么来的如RLOAD这个在算Ccomp时要用到,我没看明白这个怎么得来的。算Rcomp时用data上的数据得出的不是68.5k而是65.8k。我要做的是8-18V输入,19V输出,四相每相有8A的电流,电感是6.8H。请问闭环那设置多少合适??
你好,你发的PCB layout我看不太清楚了,看了下输入电容还是蛮近的,你最好看一下走线是不是真的近,靠近芯片处最好可以再放一个瓷片电容,谢谢。
我调了到了现在原理图中的值,可是不行,在输入电压14V左右时会出现输入电流0-0.2A闪动,然后输出电压会下降到16.5V左右,带上负载也是一样只有16V,不会恢复到19V,这个时候电感还会打嗝似的叫。请问这是什么情况?
你好我仔细测试了一下,输入LM5122的频率都是393kHZ,但是经过LM5122之后输出的LO跟HO变了有700KHz的,有10HZ的每一相都不相同,这是PCB板不对称?应该不会呀,PCB我都是对称排版的。