This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq27200相關設定



參考TI官網的datasheet  有些問題想請教各位,
要read一些資訊,,
在P.26有i2c教學,
我使用C的方式, 如以下datasheet圖,

先下write ADDR再read CMD,
但是讀出來的值與我看datasheet上的描述有點落差,
比如我想read RSOC(p.15),
電池充飽電後讀出來的值是0x57,換算成10進位是87,
意思是這顆電池充飽電後的電量只有87%的意思嗎?怎麼不是100%? 還是在rea一些資訊前須要做甚麼設定嗎?

還有VOLTL/VOLTH(p.14)這兩個值差在哪裡呢?

如果我想讀這顆電池的剩餘電壓需要怎麼看呢?
在電池充飽電之後讀出來的值為0xfb/0x0f, 換算成十進位為251/15,
而datasheet上寫說單位是mV, 1V=1000mV沒錯吧, 這樣看起來值也都太小了,
不知道我的理解上有沒有錯誤, 麻煩各位幫我看一下謝謝