This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们的需求是,搭建一个高压电源,输出电压约200V,负载电流10mA以内,纹波约5mVpp。
因为是用在APD偏置电源,所以它的纹波需要很小,否则噪声会很高。
我在TI官网上搜到了这个参考设计PMP20183,基本是符合需求的;但是,它的纹波比较高、有800mVpp了。
所以想请教下如何进一步降低纹波呢(同时效率也不想降低太多,担心发烫严重),输出再加一个LC吗?还是怎么样做呢?或者有什么参考资料可以推荐一下吗?
多谢~
我按照TI的<实现高效率、低功耗电源的低噪声和低纹波技术>,提到的这个方法,增加磁珠和电容,可以实现5mVpp纹波吗?
我在箭头处断开,增加一个磁珠和电容,是否可行呢?如果可行的话,那么磁珠和电容的选型有什么注意事项吗?
谢谢。
Hi
选用LM2733之类的升压芯片+chargepump既可以实现,如上你采用LM3481之类也是可以的,如果你需要纹波尽量小,建议在输出增加一级LC.
hi,
还想请教您下,这种高压PCB的布局,是否需要考虑爬电距离啥的呢?
看到很多PCB,对于高压下面都会有镂空,间隙会比较大。
但是我在TIDCCU6 EVM上没有看到他做任何处理呢,高压走线距离GND铜层很近。
关于这个问题,您有啥建议呢。
谢谢~