Other Parts Discussed in Thread: PMP20183, , LM2733
您好:

我们的需求是,搭建一个高压电源,输出电压约200V,负载电流10mA以内,纹波约5mVpp。
因为是用在APD偏置电源,所以它的纹波需要很小,否则噪声会很高。
我在TI官网上搜到了这个参考设计PMP20183,基本是符合需求的;但是,它的纹波比较高、有800mVpp了。
所以想请教下如何进一步降低纹波呢(同时效率也不想降低太多,担心发烫严重),输出再加一个LC吗?还是怎么样做呢?或者有什么参考资料可以推荐一下吗?
多谢~