实验过程:
1、电池连接逆变器,逆变器带负载进行40A电流放电实验;
2、当电池发生故障时,MCU向BQ下发切断充放电MOS命令,然后控制DFETOFF(配置成关闭充放电MOS),进行关闭,并使BQ进入SHUTDOWN 模式,电池输出关闭了;
3、电池再次开机,电池再无输出。
初步检查:
1、读取Alarm Raw Status寄存器,解析数据为充放电MOS处于闭合状态;
2、读取0x68寄存器,解析数据 BQ内部温度为0xD0C;
3、断开BQ的DSG和CSG外部电路,测量DSG和CSG引脚电压,分别为0.1V和2.7V;
4、测量BQ的PDSG输出为10V;
5、其中BQ读取到的单体电压和温度是正常值
期望:
1、分析BQ寄存器指示充放MOS闭合,但DSG和CSG为什么没输出?
2、电池进行带载荷(有电流)切断时的注意点;
3、发生以上故障的真正原因。
亟待解决,非常感谢。
我们判断是BQ的MOS控制引脚被损坏或者是BQ被锁死无法输出电压来闭合FET